This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:CW 和 ATGC 问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5828, AFE5808A, AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282767/afe5828-cw-and-atgc-questions

器件型号:AFE5828
主题中讨论的其他器件: AFE5808AAFE58JD28、AFE5818

大家好、我们正在一个板上设计多个 AFE5828。 需要咨询的一些问题。

1. TI 的 EVM 板查看快照如下所示。  

对于 pic 1,电阻 R44/R46和 R147 (在 pic2中)的用途是什么, 都是0欧姆,但不包括 DNP?

对于 pico 2、我认为多个 AFE 的 CW 输出(CW_IP/QP_OUT/M)应简单地通过 RC 相加、然后输出到 J52/54、然后进行调节、对 ADC 进行采样。 那么、U16/U17 (如红色圆圈所示)是否仅用于 EVM 电路板测试?

2.我们注意到 ATGC 输入范围(-0.4~+0.4V)与 AFE5808A (我们以前使用过、0~1.5V)有很大不同。 因此、我们将信号调节电路修改为低于 PIC、范围为-0.5V~+0.5V。  您能帮助我们复习一下吗 ? 谢谢!

顺便说一下、是否需要最终 TGC 输出(TGC_CtrlP/N 网络)上的差分电容 C2177?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到我的答复:

    1. AFE58JD28 CW 输出支持电压和电流输出。 当将器件配置为电流模式时、我们必须使用0 Ω 来代替标记为 DNP 的器件。 在默认电压输出模式下、无需安装这些元件。

    2.是的最好有差动电容来过滤来自外部 TGC 电路的噪音。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shabbir,谢谢回答。

    1.对于电压模式、只需参阅以下 pic、我从 AFE5中获取 808 图87、因为我在 AFE5828数据表中未找到有关电压模式的类似图片、但图中仅显示了电流模式(AFE 5828 71.  

    EVM 的 sch、U16/U17 (如红色圆圈所示) 用于 EVM 板测试?  

    2.SO  需要单端滤波电容器和差分电容器。

    请告诉我们 ATGC 信号调节电路中是否存在 NAY 错误。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该图对于电压模式输出看起来是正确的。 在 EVM U16中、U17用于测试。

    仅供参考、下面是 CW 求和电路的参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01351

    是的、电容器对于单端和差动输入模式都至关重要。 功能方面看起来不错、但我不确定您电路的噪声性能。 以下应用不适用于 TGC 控制电路、仅供参考。 它适用于 AFE5818、但同样适用于 AFE5828。 您只需更改共模电压。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt721/slyt721.pdf

    谢谢!

    此致、

    沙比尔