This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:自动打盹的串行工作时序图(全部三个 SDOS 激活)

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282603/ads8556-serial-operation-timing-diagram-all-three-sdos-active-for-auto-nap

器件型号:ADS8556

您好!

客户询问我们图 2当使用自动打盹时。 我想知道在使用自动打盹模式时、时间上发生了什么变化。

根据我在产品说明书中看到的情况、
我知道 Auto NAP 时序只是在 CONV=HI 后额外增加了6个 XCLK 周期、而其他时序保持不变。 是这样吗?


感谢您的支持。
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    换句话说、当在 Auto-NAP 中置位 CONVST_x 时、BUSY = HI 时会增加6XCLK、数据会在 BUSY =低电平后随 SCLK 自动读出、所以需要总共24.5个 XCLK 周期。
    请指出任何错误。

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5163865:

    6个时钟周期是正常的18.5个内部转换时钟周期的额外时钟周期(tCCLK、每个周期68ns)、因此 仅数据转换需要24.5个时钟周期(1.6666us)。 图2的时序中的 tCONV 时间已延长。 对于串行模式中的 ADS8556、在自动打盹断电模式下的最大吞吐率从450ksps 降至380ksps。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的支持。

    即使是自动打盹模式的情况下、当 CONVST_X 被置位时、BUSY 是否立即= HI (在 TD1之后)?
    或者在转换实际开始之后它是否变为 BUSY=HI?

    此致、

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hiroshi:

    当转换是 CONVST_x 信号的上升沿时、BUSY 信号将在 TD1之后直接变为高电平、 最长时间可能为20ns。

    此致、

    戴尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    抱歉一直在进行查询。
    感谢您的回答。

    此致、

    广志