This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:ADS7830问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284885/ads7830-questions-of-ads7830

器件型号:ADS7830

尊敬的团队:

数据保留时间:根据芯片手册、THD DAT 具有最大值要求。 在100K 频率下的电流测量值为3.95us、超出了最大芯片要求3.45us。 这是否会对 ADS7830的 I2C 访问产生重大影响? 让我确认一下。 ADS7830:THD DAT 的数据保留时间是否有最大值? 最大值是多少?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们数据表中的时序来自 I2C 标准/规范。  您描述的时间应该不会有任何问题。