This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:安全和内存清除过程、广义信

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282800/lmp92066-security-and-memory-sanitization-procedure-letter-of-volativity

器件型号:LMP92066

早上好、我想问 LMP92066器件是否具有 安全和内存清除程序、或者 TI 是否具有该器件的狭义相对论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    我们没有此器件的易失性字母。 以下是清除 EEPROM 的过程:

    将所有0写入寄存器0x40至0x7F。
    通过将0xE4写入 EEPROM 控制寄存器0x0F 来烧写 EEPROM

    这会将 EEPROM 值设回0。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看您的文档、我可以看到它指出有2种形式的存储器、称为 EEPROM 和操作内存。 我无法在数据表中找到这些节的大小。 您能否提供它们的尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest:

    操作存储器:128个寄存器、每个8位。  
    EEPROM:64个寄存器、每个8位。

    谢谢。
    E·加斯里