This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:应用问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, AMC7836, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284639/amc7834-application-question

器件型号:AMC7834
主题中讨论的其他器件: AFE10004

您好、

客户正在寻找 PA 监控器解决方案并进行 温度补偿。  该芯片中有三个 PA、需要上电顺序。

VG1/VG2/VG3电源-5V->VDD1/VDD2电源50V --> VG2至-6V --> VG1至约-3V 以使 IVDD=VDD--> 40mA 变为约-3V 以使130mA

当 Vdd 变化时、还需要提供一致的 IDD。  

我们正在考虑使用 AMC7834、但想知道它是否能够满足这些要求? 原因 AMC7834的 AVss 和 DAC 输出范围只能低至-5V、但在这种情况下、它们需要-6V。  

如果 AMC7834不适用、您能否提供其他建议?  

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    与 AMC7834在这个项目中并不适用。

    有关与 AMC7834类似的器件、请查看 AMC7936:AMC7836 数据表、产品信息和支持| TI.com 此器件具有您所需的-10V 工作范围。

    您可能感兴趣的另一个部分是 AFE10004:AFE10004 数据表、产品信息和支持| TI.com。此器件具有高达-10V 的负电压范围、并具有适用于 PA 栅极快速导通和关断的集成开关。 除此之外、AFE10004还被构建为 PA 温度补偿解决方案。 这是一个更复杂的器件、但非常独特、满足温度补偿 PA 控制器的要求。

    谢谢。
    E·加斯里