This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C085:有关满量程误差的问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284014/dac121c085-question-about-the-full-scale-error

器件型号:DAC121C085

您好!  

我看到数据表中的满量程误差的典型值为-0.1 % FSR、最大值为-0.7 % FSR。  
这可能是基本的、但我对负号感到困惑。 这是否意味着误差将始终小于"真值"?
它不应该是一个+/-误差而不是吗? 提前感谢您的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:


    我通常不支持此设备、但我仔细研究了这个问题。 该器件最初是 National Semiconductor 器件、数据表原始格式已经过翻译。 在原始数据表(或至少2011年复制的数据表)中、列被标记为"典型"和"限值"、这对于负值更有意义。

    从这个数据表中、我认为它的典型值为0.1%、即满量程误差、最大值为0.7%。 这种情况意味着规格的±性质。 然后、我将使用图12和13来显示典型的满量程误差通常为负值。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约瑟夫,感谢你的研究和指导!

    此致、
    阿兰