This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:DES 模式、1:4多路信号分离器、SDR

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282374/adc12d1600qml-sp-des-mode-1-4-demux-sdr

器件型号:ADC12D1600QML-SP

ADC 是否支持具有1:4多路信号分离器和 SDR 的 DES 模式? 基本上、我们希望使用图6中的模式、但使用 SDR 而不是 DDR。 表10未提及1:4多路信号分离器模式、因此尚不清楚 SDR 是否支持该模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    我正在检查这一点、下周会再与您联系。

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    ADC12D1620QML 数据表详细介绍了器件支持的模式。 1620只是1600的更高速度等级版本。 1620数据表中的表7-8列出了所有模式、包括 您正在查看的具有1:4多路信号分离器的 DES 模式以及 SDR 组合。 这 在 LSPSM 和非 LSPSM 模式下都有效。  

    如果您希望确认1600年时的设计确实正确、我可以在实验室为您进行测试。

    此致、Amy