This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADCPro + MMB0 + ADS1278EVM 长话短说

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADCPRO, ADS1287, ADS1262, ADS1278, INA849, REF3125, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278660/ads1278evm-pdk-adcpro-mmb0-ads1278evm-long-story

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1287ADS1262ADS1278INA849REF5025REF3125ADS1263

我希望有人能帮忙,我在截止时间收集一些重要的数据尽快:

首先我想介绍一些背景知识:

2011年、我购买了 ADS1278EVM-PDK 评估套件。  当我把 ADCPro 加载到我的可靠,仍然是我最好的 Windows XP 32位数据收集计算机.
长话短说,硬盘在我的计算机上被擦除,每个人都知道这不是快速恢复任何人每天使用那里的计算机。

但是、正如 TI 和他们出色的客户服务的诞生所带来的那样、Hendric 先生给我发送了一台新的 EVM、但没有 MMB0 (可能是问题所在?)。
他甚至走出他的方式,给我的硬盘驱动器从他的笔记本电脑!
我试着让 ADCPro 再次工作,但令我惊讶的是,我在与 USPTO 的长期战斗后获得了专利。
我无法在 ADCPro 和 ADS1278EVM-PDK 评估套件方面取得任何进展、因此直到现在、2023年、我才放弃了 EVM。

上周,我将一个新的 ADC Pro v2.0.0 Build 4副本加载到一个新的 Windows-7 64位安装到一个具有16GB 内存的 NUC 5i5上。
此外、我还加载了与上述软件一起下载的最新 ADS1278EVM-PDK 封装。

经过多年的时间和过多小时的实验、我终于读取了 EVM。

我的想法:

   a)我可能需要一组不同的64位计算机驱动程序、如果是、请提供 URL 并说明如何加载它们。
   
   b)在完成下面的例程之后、我可以使用"获取"来通过一个通道读取 ADS1287、直到 ADCPro 锁定为止、我必须使用 Ctrl + Alt + Delete 终止该过程并重新启动。
   
   C)我真的需要尽快解决此问题、我将设计精密仪表、如 TI 文档 sbaa532.pdf 中的工具。
      我想使用板载2.5Vref 来激励电桥并进行比例式测量。
      
   D)我有 document.pdf、但没有 BOM ID 或我使用的 ADS1278EVM 板的哪个版本?
   当我购买套件时、我知道该 EVM 正处于开发的初始阶段。
   
例行程序和详细信息--启动错误消息和顺序:
      
      器件管理器(将 EVM 插入 USB、为 EVM 加电、然后加载 ADCPro):
      
         连接 MMB0板后、将加载以下驱动程序:
                  
               NI-VISA USB 器件 >扩展驱动程序树
               
                  MMB0 (NI-VISA) >
                  
                     启动 ADCPro >
            
         从 ADCPro EVM (菜单)加载"ADC1278EVM"后、设备管理器会删除"NI-VISA USB Devices"驱动程序并加载:
         
            libusb-Win32设备 >
            
               ADC1278EVM (顶部的左窗口消息)读取: 已连接到 EVM (绿色字体)
               
                  >设备管理器中只有 USB 类型的驱动程序是: USB 虚拟化 >扩展驱动程序树
                  
                     USB 虚拟化连接器驱动程序 >
                     
                        通过软件"手动控制"上电/下电(器件管理器驱动程序没有变化)关闭除 CH1之外的所有 功能>
                        
                           ADCPro 提供错误消息 Code 6004、请参阅图像: Load_EVM-ADCPro-PowerDown_CHx.PNG >
                           
                              确定(唯一的选项) >

                                    ADC1278EVM (顶部的左窗口消息)读取: 已连接到 EVM (绿色字体)
                                    
                                       从 ADCPro EVM 加载"File Reader"(菜单) >
                                       
                                             从 ADCPro EVM 加载"ADC1278EVM"(菜单)>
                                             
         ADC1278EVM (顶部消息左侧窗口)读取:加载失败。 重置硬件(绿色字体) >   
         
            ADCPro 发出错误消息(无代码)、请参阅图像:Reload_ADS1278EVM-PDK.PNG >
            
               退出(仅限选项) >
               
                  ADCPro 显示错误消息"Code 6070"、请参阅图像:3) Post_Exit-Error.PNG  >
                  
                     确定(唯一的选项) >
                     
                        ADC1278EVM (顶部消息左侧窗口)为:-TIMEOUT-(绿色字体) >
                        
                           复位(MMB0 "3"上的按钮)请注意、MMB0上的"8"完全亮起 >
                           
         设备管理闪烁、就像刷新驱动程序一样、并且:

            删除了:
            
               libusb-Win32设备 >
         
                  重新加载:
                              
                     NI-VISA USB 器件 >扩展驱动程序树
               
                        MMB0 (NI-VISA)>
                        
         相同的 EVM 拆卸和重新加载例程:  
                           
            从 ADCPro EVM 加载"File Reader"(菜单) >
                                       
               从 ADCPro EVM 加载"ADC1278EVM"(菜单)>          
               
                  ADC1278EVM (顶部的左窗口消息)为: Connected to EVM (绿色字体) >
                  
                     关闭除 CH1之外的所有其他功能(与上述 EVM 加载时相同的驱动程序例程)>
                     
                        低速运行模式且 CLKDIV 控制= 0 (设置左侧垂直选项卡) >
                        
         加载"多范围"(测试菜单) >
         
            除'数据速率10.547kSPS'之外的所有默认设置>
            
               采集(按钮顶部菜单) >

                  Open CH1在实验室中读出60Hz 噪声(设备管理器驱动程序中不会改变)>
                  
         Ctrl + Alt +删除(键) >
         
            "任务管理器绩效"选项卡 >
            
               *看起来4个 CPU 中只有2个被使用,9%是在 ADCPro 运行时。
               
               *运行 ADCPro 时使用1.64 GB 的16GB 内存。    
               
               
   如果我插入拇指驱动器、器件管理器将加载此驱动器(除上述驱动器之外):
      
         通用串行总线控制器(通过树展开可查看 USB 控制器和大容量存储设备、HUB、...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您能否确认 EVM 的板版本?  如果您可以提供 MMB0板和 ADS1278EVM 板的图片、以帮助跟踪任何可能的硬件配置问题、将会很有帮助。

    另外、用于为 EVM 供电的外部电源的电压是多少?  建议的电压电平应介于6V 和7V 之间。  电路板将接受更高的电压而不会损坏、但如果电压高于大约8V、EVM 将持续工作几分钟、直到板载线性稳压器过热并关闭。  这将导致初始正确运行、但随后会收到与您记录的错误消息类似的错误消息。

    ADCPro 软件应该可以在 Windows 7机器上正常运行、我们几年前将驱动程序更新为已签名的驱动程序、以支持在 Windows 10上安装。  但是、这并不能排除病毒软件可能会阻止正确安装驱动程序、无论这些驱动程序是否已签名。

    a) 我们没有任何针对此软件的附加驱动程序;安装包附带的驱动程序是唯一可用的驱动程序、应该在32b 和64b Windows 安装中工作。

    b) EVM 最初是否工作并采集数据、至少对于其中一个通道是如此?  如果是这种情况、则表示软件驱动程序已正确安装。  正如我之前提到的、这似乎更像是硬件问题、可能是由大于7V 的外部电源电压引起的。

    C) 由于您需要对桥式传感器进行比率测量、因此我们有更适合此应用的 ADC、例如 ADS1262。  ADS1278不包括内部基准或输入缓冲器。  为了将 ADC 用于这个应用、您将需要为输入通道和基准添加外部放大器。  ADS1262集成了基准缓冲器、PGA 和输入多路复用器。

    d) 请提供 ADS1278EVM 和 MMB0数据采集板的图片。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源是 EVM 附带的 TI 120VAC 电源。

    我已经能够收集数据,但在计算机锁定或我收到错误消息和计算机锁定之前的一小段时间。

    W-7的安装是全新的、仅为必要的更新。

    这台计算机上没有恶意软件程序,只有 ADCPro 和 MS-Excel。

    在进行数据收集时、只有 ADCPro 在运行。

    第一次启动程序并使用 EVM 时、会收到错误消息、必须加载两次才能读取数据。 MMB0电路板似乎就是问题所在、正如照片中看到的一个新 EVM 模块是由一名在2011年开发该产品的 TI 员工送给我的。

    我使用一个通道、没有输入缓冲器、而是使用 INA849输入放大器。

    EVM 板载有 REF5025和 REF3125。

    这是 EVM 的照片:

    这令人非常沮丧、因为在没有计算机锁定的情况下、此工具从未工作过。

    这些设置如说明所示、如果您可以在内部添加一些设置、您应该可以看到这张照片中的所有跳线设置。

    似乎能够以默认时钟速度运行、512个样本最长、当我减慢时钟速度并尝试获取更多样本、例如3秒时、似乎经常锁定系统。

    我找不到现代文档、我正在为 ADCPro、EVM 和 MMBO 使用 SBAU129D 和 ABAU142A。

    如果有任何更好的文档和设置帮助、我们将不胜感激:

    例如、最佳时钟和最大样本数、跳线和/或开关设置、可在3秒的数据收集周期内获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我认为 EVM 硬件未损坏或驱动程序未正确安装。  由于您能够收集数据、这表明硬件和软件安装正在工作。  我能够重现您在通过多个 USB 集线器连接 EVM 时看到的错误。  它始终支持512个样本、但增加到5000个样本会导致软件锁定。

    解决锁定问题的建议:

    1. 将 EVM 直接连接到 PC 上的根集线器(如果尚未连接)。

    2. 如果错误仍然出现,请尝试使用其他 PC ,尤其是如果 Window 7机器是较旧的机器。   

    我正在使用运行 Windows 10的2018 HP EliteBook、并且能够在几十秒内收集50万个样本的数据、而不会出现任何问题。  如果我通过集线器连接 EVM、则在 EVM 锁定之前无法收集超过几千个样本、这与您的观察结果类似。

    下面是一个示例、以10ksps 的速率采样50秒(500k 点)、接近 MMB0存储器的最大限制。

    您拥有的文档应该是此硬件修订版的正确版本。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、我能想到的是、从 Get 操作中一直有缺陷的 MMB0。

    我每天早上都在不同的设置下工作,我无法阻止电脑锁定。  我使用的 NUC 5i5有16 GB 内存,不使用 USB 集线器,已经尝试了 USB 2.0和 3.0,没有任何工作。  ADCPro 锁定、或者在出现错误消息后收到错误消息。

    该死的、我让它工作了大约一个小时、然后嘣、缺少 EVM 的合作

    我订购了一个 ADS1263EVM、如果 TI 能够从他们的心里发现这件事是为了给我一个荣誉、我们不胜感激。 如果您愿意、我可以将1278EVM 发送给您、我有两个 EVM 板和 MMB0。

    我想说的是、我在过去的几年里有大约一个星期的努力在努力使这件事正常工作。 我使用了多台计算机以及 XP 和 W-7、在这段时间内都必须是硬件问题。

    我知道 NI 驱动程序与我的 Tektronix 范围冲突,这就是为什么我选择使用 W-7的新安装,没有任何程序,除了 MS-Excel 2003加载到计算机上。  

    感谢您的帮助、TI 将为您提供最好的客户服务:)

    这是我第一次遇到有关 TI 产品的此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    很遗憾、我没有办法提供任何类型的信用。  我可能可以更换现有的 ADS1278EVM、但它缺货、对于温度测量、有更好的器件。  ADS1263是适用于各种温度测量的出色器件之一、包括热敏电阻、RTD 和热电偶。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    多么大的灾难、我一夜挂了 ADS1263EVM、显然如果从即将离任的工作台上跌落、它在5天后出现。  我从另一家公司订购了另一款产品、我用它完成了工作。

    我将 ADS1263EVM 连接到信号发生器和 My Tek 示波器(8位)。

    ADS1263EVM 似乎无法连接锯齿波上的点。

    尝试不同的数据速率、滤波器、Vref 作为内部电源、曲线比较难看!

    任何建议、看起来好像它只是没有连接点、您在屏幕截图中看不到、有噪声的 GND 信号连接下面的点。

    多路复用器设置是什么?

    我使用的 EVM 设置与 ADS1263数据表中显示负载单元桥接器的设置类似。

    外部电源 Vref 和内部2.5V 参考电压是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    软件应"连接点"。  在我看来、输入会降至接地以下。  请确认 AINP 和 AINN 输入相对于接地在0.3V 至4.7V 范围内。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您在上面看到的信号是0到0.08V @ 50Hz 的锯齿波。

    这是我在 Tek 示波器上看到的内容。

    因此,plan-B 应用亲吻:

    下面是 AAA 电池、纯直流电池、所有输入滤波器均提供了相同的结果。 这些是程序的默认设置。 令人失望的是、ADCPro 在未锁定时、可以完美地阅读上面的锯齿波。  此外、当有日期进行控制时、ADCPro 1对图表的控制要多得多。

    变成了灌电流器件、或者说已经成为了灌电流器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    请尝试此设置。  首先、为了使用 EVM 测量接近接地的信号、您需要将内部 PGA 设置为旁路模式。  转至 Register Map Config 页面、选择 MODE2寄存器、并将 BYPASS 位设置为"PGA BYPASS"。

    接下来、使用默认输入、将 AIN1引脚接地、并在 AIN0 (正输入)和接地之间连接电源(电池)。

    您应该无法准确测量0V (接地)和2.5V (Vref)之间的电压。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、是时计人员、请将我的发现报告给 TI 商店:

    我不得不撕裂我的电脑,把硬盘驱动器上有 ADCPro 的 W-7 64位.

    上面是 ADCPro 连接与 ADS1278EVM 工作的瞬间之一(给我带来希望并吸收更多时间)。 这是信号发生器的0-2V、2Hz 方波的准确表示。 尽管示波器上没有看到振铃、但这是一个非常精确的信号差分输入表示。  并且、方波的低分量读数为零!  因此、人们会认为 ADS1263能够进行同样类型的测量?  我们来进行测试:

    此处是 ADS1278上具有相同信号的同一信号发生器。

    PGA 被旁路且 AN1接地。 请注意、信号在2V 高电平处充满噪声、测量的电压不正确。 考虑到 TI 商店知道并希望解决的问题、这种情况是前后一致且令人兴奋的。 他们不再跟我说话,你会是我的大使吗?

    最后、下图展示的是具有精确测量的静态负载的负载单元。  我的 Fluke 测量了正确的输出、1.03mV。 上图是 ADS1263比例式32位 ADC 测量、对于此类测量、无法将 AN2接地、必须采用差分测量。  绕过或不绕过 PGA 时的结果相同。  由于内部 ADS 噪声、PGA G=32时、误差会增加。 示波器显示信号上没有噪声、这是另一种不良体验。 到目前为止、我在 TI 器件和 EVM 方面一直都取得了成功。 我购买了此器件、以便准确读取高速动态信号。

    如果您不接受此任务、该帖子将在30秒内燃烧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    请发送函数发生器与 ADS1263EVM 之间连接的连接图或示意图。  我无法解释您测量的是什么。  下面是您所采用的相同设置、2Vpp、2Hz 输入、增益=1、已绕过 PGA。

    此外、请发送带有称重传感器的连接图、包括所有寄存器设置。  我假设您已按如下所示连接了所有器件、基准电压在内部连接到 REFP=AVDD、REFN=AVSS。  此外、增益=1的典型偏移值为350uV。  您可以通过启用 MODE0寄存器中的输入斩波来消除此偏移。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、请回复您的评论:"我无法解释您衡量的是什么。" 我也无法解释我发送给您的信号、因为使用我的 Tek 示波器我可以看到来自信号发生器的完美信号。  我通过 BNC 和 BNC 到螺钉端子块连接到信号发生器、EVM 板上的18AWG 极短导线也是如此。

    就负载单元而言、它在该点断开。 您能看到称重传感器上的噪声吗?  我觉得我回到了浪费时间,我真的需要在这里得到满足。 您能解释一下吗、是的、正如我所说、称重传感器的连接方式如数据表中的图所示。 为什么在静态负载下、即负载不变、示波器能够正确读取它、而不会出现噪声(就像信号发生器(图形)一样)?

    我觉得很难理解新 EVM 板是如何发出如此糟糕的信号的、您是否使用 ADS1278EVM 上看到的同一根电缆观察到了同一信号? 相同的设置,不同的结果与1263 !

    我好像买了两块 EVM 电路板、但都不能正常工作。  对此该怎么办?

    ADS1278EVM 应= ADS1263EVM =示波器、但它们不会。

    如果 ADS1263EVM 的信号我可以依赖、我会尝试启用 输入斩波 模式0 。 但是、我是根据您的建议购买该器件以捕获称重传感器的瞬态的、我需要16位垂直分辨率。  由于方波中存在噪声、当您观察 ADS1263EVM 上查看的信号发生器时、我无法信任该信号。

    为了增加伤害的侮辱,我把它第二天的空气,它出现了大约5天后。

    TI store 说他们会给我补偿并和我一起工作、那好像是另一天吗?

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    除了上面的 ADS1263方波捕获之外、我还将函数发生器连接到 EVM 板的方法如下所示。  这是默认的 GUI 配置、其中 MUXP 连接到 AIN0、MUXN 连接到 AIN1。  这些电路板在发货前已在电路板车间进行全面测试、但在测试后不可能出现问题。  如果之前未通过这种方式进行连接、请尝试通过这种方法来查看您是否能获得正确的结果。

    关于称重传感器数据、该数据与预期完全相同(与10Vpp 的满量程输入范围相比、显示已相当放大。)  使用一个增益=1、SINC1滤波器、和2400sps 的数据速率、预期 RMS 噪声为3.4uVrms、峰间噪声为26uVpp、这非常接近于您进行的测量。  示波器通常具有低得多的分辨率、因此无法看到该噪声水平。  根据这些测量结果、我想说 EVM 按预期工作。  为了降低噪声、应使用尽可能高的增益、而不会使 ADC 输入饱和。  降低噪声的另一种选择是使用尽可能低的数据速率、但当然、代价是响应时间较长。

    此外、当使用增益= 1时、失调电压的典型值为350uV。  这个偏移电压也将随着增益设置的提高而降低、并且可在斩波模式中消除。

    关于 ADS1278EVM 与具有外部函数发生器的 ADS1263EVM 之间的结果、这两个 EVM 具有不同的输入拓扑。  

    虽然两个 EVM 都是差动输入、但 ADS1278EVM 使用低输入阻抗放大器、此放大器将自偏置到所需的输入共模电压电平。  换句话说、您可以在 AIN0和 AIN1端子之间连接一个悬空输入源(电池供电的函数发生器或简单的1.5V 电池)、EVM 输入通道将能够在没有任何其他连接的情况下正确测量源电压。  

    ADS1263EVM 上的输入结构具有非常高的输入阻抗、以减少连接到电桥传感器(例如称重传感器)时的误差。  在这种情况下、必须有一个到 EVM 接地的共模连接。  由 EVM 驱动的桥式传感器将提供该共模接地路径。  在上面的配置中、我使用一根导线将 AIN1输入(MUXN)直接连接到 EVM 接地端。  然后、我将外部函数发生器正输出连接到 AIN0输入(MUXP)、并将负输出(BNC 外壳)连接到 EVM 上的接地测试点、以构成电路。

    遗憾的是、您使用的 ADS1278电路板非常旧、可能无法与更新后可在 Windows 7上运行的最新版本 ADCPro 以及更新后可在 Windows 10上运行的驱动程序配合使用。

    很抱歉延迟"次日送达"。  希望 TI 商店能够纠正此错误。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅内联响应:

    您好、Paul、

    除了上面的 ADS1263方波捕获之外、我还将函数发生器连接到 EVM 板的方法如下所示。  这是默认的 GUI 配置、其中 MUXP 连接到 AIN0、MUXN 连接到 AIN1。  

    如果您向上看、就会看到我就是这样连接函数发生器的。

    看看照片的左边,看看港口. 我还给出了寄存器设置。

    这些电路板在发货前已在电路板车间进行全面测试、但在测试后不可能出现问题。  如果之前未通过这种方式进行连接、请尝试通过这种方法来查看您是否能获得正确的结果。

    不、不能工作、但感谢他们的努力。 仍然吸引我的时间!

    关于称重传感器数据、该数据与预期完全相同(与10Vpp 的满量程输入范围相比、显示已相当放大。)  使用一个增益=1、SINC1滤波器、和2400sps 的数据速率、预期 RMS 噪声为3.4uVrms、峰间噪声为26uVpp、这非常接近于您进行的测量。  示波器通常具有低得多的分辨率、因此无法看到该噪声水平。  根据这些测量结果、我想说 EVM 按预期工作。  为了降低噪声、应使用尽可能高的增益、而不会使 ADC 输入饱和。  降低噪声的另一种选择是使用尽可能低的数据速率、但当然、代价是响应时间较长。

    对不起、我需要准确、这就是我购买并通宵邮寄此板的原因。

    我尝试了增益32、由于噪声太大、无法从负载单元获得良好的读数、因此我购买了该板。

    此外、当使用增益= 1时、失调电压的典型值为350uV。  这个偏移电压也将随着增益设置的提高而降低、并且可在斩波模式中消除。

    我厌倦了花时间这么做、确信斩波模式可以做到、但这与 ADS1278相同、它只是不断努力使它工作。  ADC1263的方波可以证明一切。

    关于 ADS1278EVM 与具有外部函数发生器的 ADS1263EVM 之间的结果、这两个 EVM 具有不同的输入拓扑。

    那么我不喜欢其中的任何一个、ADS1278软件很糟糕、如果这解释了方波的结果、那么 ADS1263上的输入 topoly 很显然。

    虽然两个 EVM 都是差动输入、但 ADS1278EVM 使用低输入阻抗放大器、此放大器将自偏置到所需的输入共模电压电平。  换句话说、您可以在 AIN0和 AIN1端子之间连接一个悬空输入源(电池供电的函数发生器或简单的1.5V 电池)、EVM 输入通道将能够在没有任何其他连接的情况下正确测量源电压。

    是的、这就是差分输入的工作方式。

    ADS1263EVM 上的输入结构具有非常高的输入阻抗、以减少连接到电桥传感器(例如称重传感器)时的误差。  在这种情况下、必须有一个到 EVM 接地的共模连接。  由 EVM 驱动的桥式传感器将提供该共模接地路径。  在上面的配置中、我使用一根导线将 AIN1输入(MUXN)直接连接到 EVM 接地端。  然后、我将外部函数发生器正输出连接到 AIN0输入(MUXP)、并将负输出(BNC 外壳)连接到 EVM 上的接地测试点、以构成电路。

    您的意思是、我需要在 ADS1263的前端使用仪表放大器?

    遗憾的是、您使用的 ADS1278电路板非常旧、可能无法与更新后可在 Windows 7上运行的最新版本 ADCPro 以及更新后可在 Windows 10上运行的驱动程序配合使用。

    您无法理解、ADS1278从未发挥过作用、我对表达这一点感到厌倦。

    很抱歉延迟"次日送达"。  希望 TI 商店能够纠正此错误。

    TI store 确实与我联系了、他们说如果我回复了 E2E、他们会照顾我。  我们来看看这意味着什么?

    正如我所说、我一直认为 TI 器件是市场上最好的器件之一、整个 ADS 甚至会因为花费的时间而愤怒。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、我回去、做了上面的帖子中看到的测试、我说过:

    ' PGA 被绕过并且 AN1接地。 请注意、信号在2V 高电平时充满噪声、测量值相对于测量电压不正确。'

    我听从您的意见:

    "以下是如何将函数发生器连接到 EVM 板。  这是 MUXP 连接到 AIN0、MUXN 连接到 AIN1时的默认 GUI 配置。"

    但是,在第一个测试在上面的柱,我接地到螺钉端子接地,这一次我接地到接线片,就像你做的。 我还尝试了一些不同的寄存器设置、与 ADCPro 相比、我非常喜欢新接口、除了无法缩放图表外。

    我很抱歉地说、我得到了相同的结果、只是花了更多的时间来做它。

    我相信我有另一个有缺陷的电路板。

    TI 商店的这位先生说:

    "谢谢你让我知道。" 是的、请告知此问题不能解决、如果可以退款、请告知此问题。"

    如果您授权、TI store 显然愿意向我退款?

    请告诉我、非常感谢、我会让 TI 商店重新回复您的回复。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Unmack、

    我们可以为您的电路板授权退款

    -Bryan