This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:帧同步协议与 SPI 协议之间的差异

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284308/ads1278-sp-the-difference-between-frame-sync-protocol-and-spi-protocol

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件:ADS1278

团队成员

您能否告诉他们何时应该使用 帧同步协议以及何时应该使用 SPI 协议?

这两种协议 Ars 似乎相似。  

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    帧同步协议能够以比 SPI 协议更高的数据速率运行、从而允许器件在高速模式下运行时以全速运行:

    SPI 模式的数据速率限制为105.47kSPS、而帧同步允许器件以高达128kSPS 的速率运行、如上文数据表部分所述。

    协议之间的主要差异记录在数据表的第8.3.13-15节中。 简单地说、SCLK 必须始终保持运行、并且与 ADC 通信的微控制器或其他器件必须以指定的数据速率驱动 FSYNC 线路(请参阅下面的 fCLK/Fdata 列):

    使用 SPI 协议时、器件会在器件已准备好输出数据时将 DRDY 引脚驱动 为低电平、微控制器负责对 SCLK 进行脉冲以移出 DOUT 线路上的数据、从而对 ADS1278进行响应。

    [quote userid="75724" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284308/ads1278-sp-the-difference-between-frame-sync-protocol-and-spi-protocol 可否告知他们何时应该使用 帧同步协议以及何时应该使用 SPI 协议?

    这将取决于具体应用、但我预计 由于没有高于105.47kSPS 的高速要求、SPI 获得更普遍的支持,因此更易于实施。

    如果您有任何其他相关问题、敬请告知、

    列维德弗里斯