This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:ADC 数据格式

Guru**** 2815825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, ADC3683EVM, ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284199/adc3683evm-adc-data-format

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3683、、 ADC3663

尊敬的诸位:

我使用的是 ADC3683EVM、 我需要 在16位模式下运行该 ADC。 数据捕捉器 TSW1400支持 ADC3683_2W_16位 以进行实信号处理、但复杂处理(使用 NCO)仅提供18位格式。 我是否也可以将配置文件"ADC3663_2W_16bit_Complex"用于 ADC3683EVM? 或者是否可以编辑 INI 文件、例如"ADC3683_2W_18bit_complex.INI"? 您是否有说明、我应在 INI 文件中更改什么内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    我今天将为您介绍这本书、并在一天结束时与您联系。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktor、

    您在没有 HSDC 专业版的情况下使用哪个版本的 HSDC  ADC3683_2W_18bit_Complex.ini 文件是否存在?

    同时、请使用随附的: e2e.ti.com/.../ADC3683_5F00_2W_5F00_18bit_5F00_Complex.ini

    将其放置到以下位置的 HSDC Pro 目录中:

    [相对路径]\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\ADC 文件

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天我已经检查了 HSDC Pro 的版本、我收到了消息、我正在使用最新版本。 如果你想,我可以附上确切的版本号,但简单地说,它是从您的网络的最新版本。  

    其中您没有  ADC3683_2W_18bit_Complex.ini 文件存在?

    此 INI 文件存在于上述文件夹中、正常。 我想说其他的话、我想创建这个文件的副本(可选择将其重命名为  ADC3663_2W_16bit_complex)并进行编辑、以便将16位复数数据发送至 TSW1400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    ADC3663_2W_16bit_complex.ini"应该可以正常工作。 我还附加了一个名称与您的器件匹配的配置文件。

    此致、

    德鲁

    e2e.ti.com/.../ADC3683_5F00_2W_5F00_16bit_5F00_Complex.ini