This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:缺少差分输入阻抗 Zin 最小值/最大值规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280164/ads131a04-missing-differential-input-impedance-zin-min-max-specification

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: ADS131B04-Q1

尊敬的 TI 团队:

我缺少差分输入阻抗 Zin 的最小值/最大值规格。 仅指定了典型值(130k Ω@ fmod = 4.096 MHz)。 您能否提供此类最小值/最大值规格? 只要这些限值是已知的、我甚至可以接受与典型值的较大偏差。

背景:

我正在使用这款带有无源 RC 滤波的 ADC、它位于比例式配置的模拟输入 AINxP 和 AINxN 前面。 因此、主要的增益误差是由串联滤波电阻器和 ADC 输入阻抗 Zin 组成的分压器的衰减。 由于我可以计算此分压器、因此可以补偿典型增益误差。 我无法补偿的是由于 ADC 输入阻抗 Zin 的容差未知而导致的与典型值的增益误差偏差。 因此、我想计算与典型值的最大预期偏差、以检查我的系统是否仍然满足我的精确要求。

谢谢、此致、

斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan Olejniczak57、

    请参阅下面的数据表。 请注意、阻抗是使用输入消耗的电流的平均值计算得出的、并且与频率相关。 因此、该值不是固定值、但会根据源阻抗、输入电压、时钟频率和采样电容器(C)容差(大约为+/-15%)而变化。 或者、要直接回答您的问题、没有此 ADC 的输入阻抗的最小值/最大值

    因此、我不建议将分压器直接连接到 ADS131A04输入。 相反、在传感器和 ADC 之间安装缓冲器、以确保 ADC 输入具有低源阻抗。

    您还可以查看 ADS131B04-Q1、这是 ADS131A04的有效缓冲版本。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的答复,部分回答了我的问题。 我来详细解释一下我的应用。

    我在 ADC 输入之前使用了单位增益运算放大器缓冲器。 运算放大器输出驱动一个抗混叠一阶 RC 低通滤波器、此滤波器为470欧姆和4.7nF (Rfilt 和 Cfilt)、如图所示。 95 of the datasheet 数据表)。 除由 Rfilt 和 Zin 构成的固有分压器外、没有分压器。

    这意味着总增益与计算该(固有)分压器直接相关、因此我的问题。

    据我了解、鉴于 fmod 是固定的、Zin 容差与采样电容器(Cs)容差直接相关、您可以说约为+/- 15%。

    此外、根据我的理解、 采样电容器(Cs)对输入信号幅值的依赖性应该远小于 Cs 容差、否则 THD 性能将会严重下降(我在我的应用中没有看到)。 您能确认这一点吗? 能否粗略估算出 Cs 对输入信号振幅的依赖性?

    谢谢、此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan Olejniczak57、

    感谢您提供有关您的设计过程的

    请注意、采样电容容差是一个粗略的估算值、并且可能会随温度而变化。 但是、我没有可以与您分享的更明确的值/容差。

    如您所述、对于缓冲输入、最大的误差源将是与电阻分压器相关的增益误差。 假设采样电容器增加20%、当 fmod = 4.096 MHz 且 Rfilt = 470欧姆时预计增益误差为0.4%。 如果这是不可接受的增益误差水平、您可以考虑减小 fmod 或 Rfilt 大小

    如果测量交流信号、还会因滤波器而出现一些相移

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的答复。 这些对策(降低 fmod 和/或降低 Rfilt)正是我正在考虑的对策。 或者、我将考虑在我们的生产过程中校准器件间的差异(但这显然对温度依赖性没有帮助)。

    再次感谢、此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Stefan Olejniczak57、

    很高兴我们可以帮助您解决您的问题

    -Bryan