大家好、我想了解 TI-JESD204-IP 的动态重新配置通道速率。
此功能是否 受支持? 是否有任何参考示例?
谢谢
丹尼尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想了解 TI-JESD204-IP 的动态重新配置通道速率。
此功能是否 受支持? 是否有任何参考示例?
谢谢
丹尼尔
Daniel、您好!
TI JESD IP 提供了用于实现动态通道速率的挂钩、这需要由实现最终应用设计的 FPGA 设计人员完成。 我列出了以下要点:
1> JESD IP 的顶层具有通用输入/输出端口。 它们直接连接到 gt*rxtx.sv 文件,该文件是收发器 xci 文件的包装程序逻辑。
2>通用端口可用于从 JESD IP 外部访问收发器的 DRP 端口
3>实施此更改后、可以在应用的任意时刻更改收发器的 PLL 设置。 步骤顺序如下:
a>设置 MASTER_RESET_n ="0"和 TX/RX_SYNC_RESET ="1"(这将使整个 IP 保持在复位状态)
B>重新配置 PLL
c>设置 MASTER_RESET_n ="1"、并轮询 PLL 锁定输出直到它们全部为"1"
d>PLL 锁定后、设置 TX/Rx_SYNC_RESET ="0"以初始化 JESD IP 的 Rx 部分的链路
请告诉我这是否解决了您的问题。
此致、
艾米特