This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:有关 DAC8760等器件的问题、此类器件具有可降低 IOUT 电路功耗的内部 DCDC 转换器。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284747/dac8760-question-about-a-device-like-dac8760-which-has-internal-dcdc-converter-to-reduce-dissipation-power-of-iout-circuit

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: DAC8771

大家好!

我的一个客户将 DAC8760用于他们当前批量生产的4mA -20mA 接口。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
当 IOUT 为20mA 时、它们就存在器件发热问题。
对于国家/地区、他们正在考虑将 DAC8760替换为其他公司的 IC、后者具有内部直流/直流转换器、可将 IOUT 恒流源的电源电压调节到适当的电压、以降低功耗。

TI 是否有这样的器件? 或者、您是否有发布此类器件的计划?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    TI 还有一种类似的器件、叫做 DAC8771、它具有电流和电压输出、并在器件中集成了一个降压/升压转换器。 我想这与您所描述的内容类似。 您可以在此处找到有关器件的更多信息:

    https://www.ti.com/product/DAC8771


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    非常感谢您的答复。

    我明白了。  

    再次感谢大家、此致、
    和也。