请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8760 主题中讨论的其他器件: DAC8771
大家好!
我的一个客户将 DAC8760用于他们当前批量生产的4mA -20mA 接口。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问:
当 IOUT 为20mA 时、它们就存在器件发热问题。
对于国家/地区、他们正在考虑将 DAC8760替换为其他公司的 IC、后者具有内部直流/直流转换器、可将 IOUT 恒流源的电源电压调节到适当的电压、以降低功耗。
TI 是否有这样的器件? 或者、您是否有发布此类器件的计划?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。