您好!
我们计划使用 DAC38J82生成200MHz 到700MHz 的输出频率范围。
我们对前端回波损耗的要求大于17dB。我们对评估板的模拟前端进行了仿真、并将结果附加到外部。
考虑到模拟输出电容、我们只能实现-3dB 的回波损耗、如果可用、请分享 S_parameter 文件。 另外、在不考虑输出电容的情况下、实现的回波损耗与75欧姆变压器 JTX2-10TA+的响应相同、为-9dB。
您能否向我们分享评估板中前端的回波损耗。
模拟输出的电容是否需要任何调谐电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划使用 DAC38J82生成200MHz 到700MHz 的输出频率范围。
我们对前端回波损耗的要求大于17dB。我们对评估板的模拟前端进行了仿真、并将结果附加到外部。
考虑到模拟输出电容、我们只能实现-3dB 的回波损耗、如果可用、请分享 S_parameter 文件。 另外、在不考虑输出电容的情况下、实现的回波损耗与75欧姆变压器 JTX2-10TA+的响应相同、为-9dB。
您能否向我们分享评估板中前端的回波损耗。
模拟输出的电容是否需要任何调谐电路?
大家好、
请参阅随附的。 这是我在设置 DAC 时钟并应用全增益的情况下对 EVM CHB 进行的测量。
谢谢。
Rob

您好!
我们将尝试在前端添加衰减器。我们怀疑该前端是否会在我们的工作带宽上提供平坦幅度频带。
提供的数据相关的数字偏移、
是在将 DAC 输出配置为固定满量程输出(0dBFS)的每个频率上测量的功率级别、还是将其修改。