This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:有关集成诊断功能的

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280239/dac38j82-the-analog-front-end-design-regarding

器件型号:DAC38J82

您好!

   我们计划使用 DAC38J82生成200MHz 到700MHz 的输出频率范围。

   我们对前端回波损耗的要求大于17dB。我们对评估板的模拟前端进行了仿真、并将结果附加到外部。

   

考虑到模拟输出电容、我们只能实现-3dB 的回波损耗、如果可用、请分享 S_parameter 文件。 另外、在不考虑输出电容的情况下、实现的回波损耗与75欧姆变压器 JTX2-10TA+的响应相同、为-9dB。

   您能否向我们分享评估板中前端的回波损耗。

   模拟输出的电容是否需要任何调谐电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抱歉、DAC 输出没有参数。 对于此 DAC、我们没有适当测量它们的适当装置。

    给我几天的时间来设置 EVM 并进行当前 DAC EVM 的回波损耗测量。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在设置该 EVM 之前、您能否提供您打算使用的 DAC 的采样率和模式配置?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    能否确认我们的仿真电路模型是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我看到了用于输出的内部5pF 电容器、为什么不根据数据表还添加300千欧的差动电阻?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    由于300Kohm 是一个高电阻、它不会影响阻抗匹配电路、因此仿真结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 设置 EVM 后、我将报告回波损耗测量结果。

    如果您正在寻找17dBm 回波损耗、您可能需要在输出端使用衰减焊盘、以帮助稳定50欧姆输出阻抗。

    遗憾的是、正如您知道的、这将产生损失。 但这是解决此问题的最佳且最简单的解决方案。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请参阅随附的。 这是我在设置 DAC 时钟并应用全增益的情况下对 EVM CHB 进行的测量。

    谢谢。

    Rob

    e2e.ti.com/.../dac38j8x_2D00_s22_2D00_smith.csv

    e2e.ti.com/.../dac38j8x_2D00_s22_2D00_smith.s1p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尝试在前端添加衰减器。我们怀疑该前端是否会在我们的工作带宽上提供平坦幅度频带。

    提供的数据相关的数字偏移、

    链接: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207895/dac38j82-sfdr-spur-calculation-reg

    是在将 DAC 输出配置为固定满量程输出(0dBFS)的每个频率上测量的功率级别、还是将其修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉回复延迟。 他回答了上一篇文章的吉姆已经退休了,所以我只是猜测这里。 他可能确实将满量程输出固定为最大输出或0dBFS 并获取了数据。

    以前最好指出这一点、因为我本来可以在您的特定频段为您介绍这一点。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    如果您这样做、请重新打开帖子。

    谢谢。

    Rob