This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:2个放大器的 SPICE 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285399/dac8551-spice-model-for-x2-amplifier

器件型号:DAC8551

DAC8551内部的2个放大器(输出缓冲器)是否有可用的 SPICE 模型?  我想进行负载稳定性研究、因为应用需要驱动容性负载、但速度很慢。  由于反馈可用、我很想知道是否可以为反馈引脚提供来自输出引脚的交流耦合(Cff)和来自电阻馈送(Rs)电容负载(Cload)的直流信号(RFB)。   

这样、负载上的直流电平是正确的。   

是否有一个与 DAC8551中使用的运算放大器类似的运算放大器可用于本次研究?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    我不知道可以借用的 SPICE 模型使用什么类似的运算放大器。 您还可以使用通用运算放大器模型并从数据表中输入相关信息、从而运行稳定性仿真。  

    如果您希望在硬件中评估此应用、我还可以为您提供 DAC8551 EVM 的样片。  

    此致!

    K·琼斯