This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可用于135°C 环境温度的精密 ADC?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285532/precsision-adc-for-135-c-ambient-temperature

主题中讨论的其他器件:LMP90080-Q1

大家好、

客户正在寻找能够承受134°C 环境温度并读出0.2°C 精度超过0 -134°C 的 RTC 探针的精密 ADC

系统将暴露于的环境是 最大值 比125°C (7/365)高出3分钟/天、额定最高温度为134°C。

  1. 是否有工作温度高达150°C 的 ADC 选项?
  2. 有没有方法可以使用高达125°C、在这种情况下最高结温高达150°C 的 ADC?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    看一下额定温度为150C 的 LMP90080-Q1。  这是一个速度较慢的器件、最大数据速率为214sps、但集成了 PGA 和电流源、可用于 RTD/热电偶测量、并应能够通过适当的基准电阻支持0.2C 精度。

    此致、
    基思