This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:异常直接模式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285678/ads1262-abnormal-direct-mode

器件型号:ADS1262

大家好、

ADs1262有两种读取 ADC 数据的方法,但其中一种方法是 直接模式 异常、(ADC 数据保持单个值)


下面是 Schneider 的配置和使用 Start 引脚触发转换的 ADC、您可以帮助检查此问题吗?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘丽连(上海)

    您发送的最后一行代码显示"ADS1262_CommandADC1Start"。 但是、您说 Schneider 使用 START 引脚来触发转换。 您不能同时使用 START 引脚和命令、需要选择其中一个

    诊断这些问题的理想方法是使用逻辑分析仪使通信可视化。 仅查看代码通常没有太大帮助、

    如果您可以向我们发送通信的逻辑分析仪图表、我可以帮助您查看它们。 这应包括初始寄存器写入、转换启动(无论是 START 引脚还是 START 命令)以及如何读回数据

    -Bryan