This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:您是否有用于多种 ADS8556用途的 AGND 和 BGND 参考布局示例?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285136/ads8556-do-you-have-any-reference-layout-example-of-agnd-and-bgnd-for-multi-ads8556-usage

器件型号:ADS8556

大家好!

我的一个客户将在其自己的电路板上使用10个 ADS8556。

目前、他们针对 PCB 布局设计提出了以下问题。
请你给我答复吗?

问:
ADS8556数据表第40页上有布局示例。
但这适用于一个 ADS8556。  
TI 是否有 用于多种 ADS8556用途的 AGND 和 BGND 参考布局示例?  
或任何指南行或文档中 多次使用 ADS8556?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    很遗憾、我们没有您请求的适用于 ADS8556的文档。  如果需要分离接地、客户不容易获得最佳性能并通过 EMC 测试。 建议为包括 AGND 和 DGND 引脚在内的所有 ADC 使用实心接地层。 该接地平面可能不同于电源或数字电路的接地。

    此致、

    戴尔