This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:ADS8556、ADS8555之间的区别和#39

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556, ADS8555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282771/ads8556-what-s-the-diff-between-the-ads8556-ads8555

器件型号:ADS8556
主题中讨论的其他器件: ADS8555

您好,先生

 在 ADC 读取期间、ADS8556将随机冻结

但 ADS8555同一电路没有任何问题、我是否可以知道差分接口?

Thans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      ADS8555 和 ADS8556 ADC 之间的唯一差别在于 ADS8556上提供的部分断电模式、其他包括引脚排列和运行计时相同。 此外、两款器件在并行模式下的数据速率均可高达630kSPS、在串行模式下的数据速率可高达450kSPS。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否是说如果我们 关闭 ADS8556的断电模式?

    这两个器件是相同的?

    我是否可以知道如何关闭断电模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果您不想使用 局部断电模式、您可以 直接使用与 ADS8556引脚兼容的 ADS8555。

    此致、

    戴尔