This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:特定于批次的 qci 和 pind 测试

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285376/ads1278-sp-lot-specific-qci-and-pind-testing

器件型号:ADS1278-SP

您好!

对于 ADS1278MFHFQ-MLS 器件、您是否能够提供一个数据包、以显示满足 EEE-INST-002以及 PID 测试要求的特定批次 QCI?

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     ADS1278MFHFQ-MLS 符合 V 类器件的完整生产和鉴定流程。  基于我对 EEE-INST-002的理解、所有测试要求都完全符合 V 类器件的要求。  是的、我们可以提供完整的 QCI 报告和针对客户已购买的特定批次号码的挂钩测试结果。

    如果您需要这些报告的副本、我将需要客户已购买的批号。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用