This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49:跳入电压数据

Guru**** 2913660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284888/ads42jb49-jump-in-voltage-data

器件型号:ADS42JB49

您好!

我们的数据中出现了有趣的电压跳跃。 我附上了一些捕获数据供参考(红色显示的是来自我们信号的各个样本、中间的蓝色是来自另一个捕获数据的样本之间具有连线的信号、最后一个蓝色是来自信号发生器的10MHz 方波(可能为正弦波)。 您对可能的问题有任何想法吗?

我们使用以下 ADC 配置:

寄存器

0x6

0x80

0x7

0x00

0x8

0x98

0xB

0x00

0xC

0x00

0xD

0x6C

0xE

0x00

0xF

0x00

0x10

0x00

0x11

0x00

0x12

0x00

0x13

0x00

0x1F

0x7f

0x26

0x04

0x27

0x03

0x2B

0x00

0x2C

0x00

0x2D

0x12

0x30

0x40

0x36

0x00

0x37

0x00

0x38

0x00

我们的电源来自 LDO (与其他 IC 共享)和开关(与其他 IC 共享)、但由铁氧体磁珠隔开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharon:

    我在研究这种情况。 您能否向我们发送完整原理图并提供有关测试设置的更多详细信息?

    您会想到一个问题、您是否在使用放大器来驱动 ADC?

    此外、我对 SPI 写入有几个问题:

    1.您是否正在使用通道 B? 寄存器0x8配置为关闭通道 A。

    2.用户指南中的配置设置每个多帧19帧,您将对每个多帧18帧进行编程。 选择该值是否有特定的原因?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharon:

    您还能指定采样率吗?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    采样速率为200MSPS。  

    遗憾的是、我无法分享完整的原理图。 如果您对原理图的特定部分有疑问、或者我可以通过更加私密的方式向您发送原理图、我很乐意与您分享更多信息。

    我们使用了前端放大器、但两者之间的某种连接导致了振荡、因此现在我们要直接将输入电压限制范围内的信号直接注入 ADC。  

    我们使用的是通道 B、而不是 A。我每个多帧使用19个帧、但 K 的配置参数必须是二进制值- 1、这就是为什么它表示为18的原因。 在 FPGA 中、我将 K 设置为19、并且在 ILAS 部分中看到、通过将 ADC K 设置为18、可以匹配这两个设置、并由 FPGA 进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们仍希望了解有关您的测试设置的更多信息。 您使用什么来提供信号? 是脉冲发生器吗? 器件型号是什么?

    我将向您发送一封关于获取原理图信息的电子邮件。

    此致、

    德鲁