This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336-Q1:AMC3336DWE

Guru**** 2528550 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC3336-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285635/amc3336-q1-amc3336dwe

器件型号:AMC3336-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3336

型名:AMC3336DWE

問い合わせ内容

本製品の絶対最大定格にて、INP及びINNピンの入力電圧範囲はHGND -6[V]~HLDO_OUT+0.5[V]とあります。

AMC3336の電源が投入される前にINP及びINNピン間に電圧が印加された場合、部品にダメージはあるのでしょうか μ A?

データシート20頁には絶対最大定格の入力範囲を超える場合、ESDダイオードがONになると記載がありますが、

この場合ESDダイオードの制限電流以下であれば絶対最大定格の入力範囲を超えても部品にダメージはないという理解でよいでしょうか?

 

以上、宜しくお願い致します。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、someya。

    欢迎来到我们的 e2e 论坛。  我们需要您以英文发布您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这款产品的绝对最大额定值、INP 和 INN 引脚的输入电压范围为 HGND-6[V]~HLDO_OUT+0.5[V]。

    如果在 AMC3336上电之前在 INP 和 INN 引脚之间施加电压、元件是否会损坏?

    数据表的第20页指出、如果超过绝对最大额定输入范围、将打开 ESD 指南。

    在这种情况下、了解只要低于 ESD 以外的电流限值、即使超过绝对最大额定值的输入范围、也不会损坏元件、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这款产品的绝对最大额定值、INP 和 INN 引脚的输入电压范围为 HGND-6[V]~HLDO_OUT+0.5[V]。

    如果在 AMC3336上电之前在 INP 和 INN 引脚之间施加电压、元件是否会损坏?

    数据表的第20页指出、如果超过绝对最大额定输入范围、将打开 ESD 指南。

    在这种情况下、了解只要低于 ESD 以外的电流限值、即使超过绝对最大额定值的输入范围、也不会损坏元件、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、someya。

    不应超过 AMC3336-Q1数据表中的绝对最大值、否则可能会对 AMC3336造成永久损坏。  将电流限制为低于10mA 可以降低器件立即损坏的可能性。  如果存在常规过压情况、应在输入端使用外部保护二极管。