This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7742:稳定时间

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7742, DAC7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286139/dac7742-settling-time

器件型号:DAC7742
主题中讨论的其他器件: DAC7741

你好,员工

请问我一个有关 DAC7742YC 稳定时间的问题。

数据表(SBAS256A)第2页规定"±0.003%的稳定时间:4us (最大值)"。
还提供了第5页的说明模拟 ts:5us (max)。

4us 和5us 之间的区别是什么? (这是测量条件吗?)

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    我认为此处的4us 规格有一个拼写错误:

    我检查了一个非常类似的器件(DAC7741)、它显示了典型稳定时间3us、最大为5us、这与 DAC7742数据表中提到的其他5us 是一致的。  

    您还可以查看典型特性图、了解单极和双极模式下趋稳时间的详细行为:

    此致!

    K·琼斯