This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:同时更新多个 DAC 输出

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286147/dac60096-simultaneous-update-of-several-dac-outputs

器件型号:DAC60096

大约一年前、我们购买了此电路板:https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/DAC60096EVM/7219320。 我们已经看到、使用制造商提供的软件更新 DAC 需要几秒钟的时间。 这不是问题、但我们对同时改变几(10)个 DAC 的电压感兴趣。 对它们进行编程所需的时间(从笔记本电脑到 DAC 板的通信)并不重要、但 DAC 中的实际电压应同时变化(第一个和最后一个 DAC 之间延迟约1ms 至5ms 是可以接受的)。

1–您知道此电路板是否可以实现?

2–如果不是、您会向我们推荐任何其他电路板吗? 它应该允许我们在1kHz 调制频率下施加+-10V 的电压、并具有至少12个独立的电压输出。

提前感谢大家、此致、

亚历杭德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    您可以使用 LDAC 引脚来 触发所有输出同时更新。 如果 LDAC 在 DAC 写入期间保持高电平、输出 将不会更新、 直到 LDAC 上出现下降沿。 所以、您 应该能够 将 LDAC 置为高电平、更新所有需要的通道、然后将 LDAC 置为低电平以实现 所需的功能。  

    此致!

    K·琼斯