This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:OPAMP 输出偏移

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-100, TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285162/tpl0102-100-opamp-output-offset

器件型号:TPL0102-100
主题中讨论的其他器件: TLV9054

大家好、

我的客户目前正在考虑  在其设计中使用 TPL0102-100与 TLV9054配对、使用案例如下所示。

在运算放大器的输出端可以观察到随机电平的失调电压、其中改变电位器的值不会对失调值产生影响。

以下是客户提出的一些问题:

1.  TPL0102-100是否可能会将此偏移创建为泄漏电流并发送到输出端?

2.当前 HA 引脚保持开路,ACR 寄存器的位6设置为1 (禁用关断模式)。 这个用例是否错误?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    端子上会有一些泄漏:

     

    也许这就是所看到的。 偏移是否对应于1uA 的泄漏?  

    端到端电阻也有20%的误差、电阻梯本身在数据表中有一个偏移误差、该误差会出现在每个代码上。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的回复!

    客户是否可以使用任何方法来消除此偏移? 还是可能使用其他器件?

    此外、客户应用会将 HA 引脚设置为断开状态、这是否会对此问题(失调电压)产生任何差异?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们的所有数字电位器都将具有类似的误差、因此新器件可能无法完全解决此问题。  

     变阻器模式下未使用的引脚可 通过两种方式连接。 根据数据表、我认为  两种配置没有区别、而且我还没有听说客户 将一种配置比另一种配置更好、 但是、我想 知道将端子 H 连接到端子 W 是否会对客户看到的偏移产生任何影响。

     

    这是他们可以轻松尝试的东西吗?

    此致!

    K·琼斯