This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:未提供 AFE79XX 器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285883/tsw14j57evm-afe79xx-parts-are-not-available

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

尊敬的社区成员:

我们尝试将 AFE7950评估版与 TSW14J57EVM 连接、但它未显示在选择列表中。

请提供要包含的文件、以使这些器件  

此致、

维尼特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vinit。

    下面随附了适用于 TSW14J56EVM 和 TSW14J57EVM 的.ini 文件副本 。

    e2e.ti.com/.../14J57revE-Details.zipe2e.ti.com/.../14J56revD-Details.zip

    如果已安装 AFE79xx Latte GUI、则应该会在"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details"中有这些文件。 但是、由于您使用的是64位版本的 HSDCpro、因此您看不到它们。

    您只需解压缩我附加的两个文件夹、然后将文件夹复制到"C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro"。

    我们正在发布新版本的 GUI、该版本将为64位和32位版本的 HSDCpro 放入.ini 文件。

    此致!

    卡米洛