This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860EVM-PDK:ADS8860V2EVM-PDK SDK

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285590/ads8860evm-pdk-ads8860v2evm-pdk-sdk

器件型号:ADS8860EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8860

大家好、

我 将使用 ADS8860V2EVM-PDK。 但我想将 ADS8860V2EVM-PDK 与我的软件一起使用。 这是可行的吗? 是否有适用于 ADS8860V2EVM-PDK 的 SDK? 我可以将其用于我的软件吗?  还是只能与提供的软件配合使用?、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    PHI (数据采集卡)不支持任何自定义软件、并且没有可用的 SDK。  但是、如果您有外部 MCU 开发板、则可以通过跳线将这两个板之间的电线连接到 ADS8860EVM。  ADS8860使用标准4线 SPI 接口、您可以将一些测试点连接到这些信号。  您还需要提供一个+5.5V 模拟电源和一个设置为与 MCU 开发板使用的相同电压电平的 DVDD 电源。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    感谢您的回答。 我尝试将其用于外部 MCU。

    此致。