This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:TX7332和 TX7516之间的差动

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286025/tx7332-differnece-between-tx7332-and-tx7516

器件型号:TX7332
主题中讨论的其他器件: TX7516

您好!

我想问一下 TX7332和7516之间的区别。

这些器件之间的主要区别是什么?

我想差异是"通道编号"(32/16)和"电流驱动能力"(1.2A/2A)。

因此、如果 TX7332缺乏电流能力、我们可以使用 TX7516轻松地重放 TX7332。

(TX7332 1件--> TX7516 2件)

我的想法是否正确?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takumi:

    TX7332是一款32通道三级器件、每个通道都能够提供1.2A 电流。 另一方面、TX7516是3/5级器件16通道器件、每个通道具有2A 驱动。 TX7332和 TX7516之间的选择根据应用而定。 您要寻找的应用是什么?

    谢谢。此致、

    萨维扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan-San:

    非常感谢您的回复!

    客户正在考虑使用 TX7332开发"方便型超声波系统"。

    但它的电流能力(1.2A)略小于客户的需求。

    因此、客户会尝试将其更改为 TX7516。

    我将与客户讨论这一点。

    此致、

    Takumi