This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:系统评估

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832, TX7332EVM, AFE5832LPEVM, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286028/afe5832lpevm-system-evaluation

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:TX7332EVM、TX7332、 AFE5832LP、AFE5832

您好!

我来问您一个有关使用 AFE5832LPEVM+TX7332EVM 进行超声波系统评估的问题。

现在、我的客户正在考虑使用 AFE5832LPEVM+TX7332EVM 评估"整个超声波系统"。

您能否告诉我、我们应准备什么样的 EVM 来构成"整个超声波系统"?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-San:

    感谢您的联系。  

    为了评估整个超声波系统、您需要以下电路板:

    TX7332 EVM (TX 板)-发送高电压超声波脉冲以扫描物体。 您还需要使用超声波压电换能器来生成声音。 可能还需要使用某种连接方案将 TX7332输出连接到传感器。

    AFE5832LP EVM (RX 板)-用于通过传感器的 T/R 开关接收超声回波。 此外、需要使用一些连接器将 TX7332 T/R 开关输出连接到 RX 板

    3. TSW1400 (用于数据采集的 FPGA 板)-此板将连接到 AFE5832LP 板、以通过 LVDS 接口采集 ADC 数据。

    请注意、上述情况下的系统将是32通道 TX 和32通道 RX。 此外、由于电路板更大且布线更长、这将与实际系统不符。 使用 AFE5832和 TX7332的系统通常适用于便携式应用、例如手持系统。

    因此、为了评估这种系统、我建议您直接使用我们在几年前开发的 Swaroop 设计。 此设计是一种集成解决方案、使用2个 AFE5832LP 和4个 TX7332器件、构成了一个128通道的发射系统和64通道的接收系统、这种系统更加接近实际的系统。 此外、我们还有用于捕获数据的板载 Artix-7 FPGA 和用于连接外部探针的连接器。 此板的整个尺寸为90mm x 40mm。

    以下是指向相关应用手册的链接:  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa361/sboa361.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa297/sbaa297.pdf

    请告知我们客户是否对该解决方案感兴趣。 我们可以分享更多有关该设计的信息。

    谢谢。此致、
    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek-san:

    谢谢你这么多,谢谢你的客气回复!

    我很了解。

    我将与客户讨论您的答案。

    谢谢、此致、

    Takumi