This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:电流驱动能力

Guru**** 2921940 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286023/tx7332-current-drive-ability

器件型号:TX7332

您好!

我来问大家一个有关 TX7332电流驱动能力的问题。

根据数据表、有说明 TX7332可以驱动1.2A (典型值)。  

此值是否意味着"per ch"、正确?

即、该器件能否在32通道的条件下同时驱动1.2A/ch、对吗?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takumi:

    是的、器件中的每个通道都能够独立提供1.2A 的电流。

    谢谢。此致、

    萨维扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan-San:

    非常感谢您的回复!

    我明白了。

    谢谢、此致、

    Takumi