Other Parts Discussed in Thread: TX7332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TX7332 您好!
我来问大家一个有关 TX7332电流驱动能力的问题。
根据数据表、有说明 TX7332可以驱动1.2A (典型值)。
此值是否意味着"per ch"、正确?
即、该器件能否在32通道的条件下同时驱动1.2A/ch、对吗?
感谢您的支持。
此致、
Takumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.