This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:ADC121C021

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284607/adc121c021-adc121c021

器件型号:ADC121C021

我使用两个 ADC121C021来检测温度。

当我只将 下拉电阻器连接 到芯片的 VIN 时、I2C 通信没有问题。 I2C 正常运行。

但是、当我连接温度传感器并读取 ADC 时、SDA 线上存在噪声、并且 SDA 信号在 STOP STEP 处不上升。

也就是说、当某个电压电平进入 VIN 后、SDA 信号会出现问题。

1)输入电压通过电阻接地(1千欧):正常工作

2) 2)在停止步进时不上升 SDA 信号的噪声。

3) SDA 信号上有噪声、仅 VIN 通过10Kohm 连接 VA

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    感谢您的提问! 您能否分享您的原理图? 它将帮助我更好地了解您的电路。

    此致、

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    下面是我的原理图文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我将 VR (可变电阻器)连接到 J5以进行测试、而未连接 J6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    遗憾的是、我无法清楚地阅读该原理图中的任何内容。 请您上传分辨率更高的图像吗? 您也可以将图像插入到 Word 文档或者 PowerPoint 演示文稿中、然后上载。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    我附加了 ppt 文件。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_question.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    感谢您分享原理图。 以下几点:

    1. 这两个 ADC 是否都出现了问题?
    2. 示波器截图来自哪个 ADC?
      1. 您能否分享一张更易于阅读的示波器屏幕截图? 如果时间刻度更小、我可以区分 SDA 和 SCL 位、这会有所帮助。
      2. 您正在使用什么 I2C 模式? Hs 模式、标准还是快速模式总线配置?
    3. SDA 噪声看起来可能是总线争用。
      1. 两个地址是否真正不同? 总线上还有其他相同地址的器件吗?
      2. 您能否尝试断开顶部 ADC、看看底部 ADC SDA 线路是否正常工作?

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    此问题是硬件问题。

    我解决了这个问题。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    您能告诉我们您找到的内容吗?  它在未来可能会对其他人有用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此问题是硬件问题、而非 ADC 问题、以供参考。

    我在 ADC 和 FPGA 之间使用电平转换器(TCA9517DGKRQ1)。

    但是、我 以高于 VCCB 的电压连接了 VCCA。

    出现了上述问题。

    我将 VCCB (5V)更改为高于 VCCA (3.3V)的电压、并解决了问题。