This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:关于 AVDD 和 LVDd 的电源

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286046/ads5294-about-power-supply-for-avdd-and-lvdd

器件型号:ADS5294

您好!

可以像下面那样通过磁珠分离 AVDD 和 LVDd 的功率并将它们从一个源输入吗? 还是必须由两个独立的电源供电?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    是的、您会从同一电源生成 AVDD 和 LVDd、并使用铁氧体磁珠混合单个电源。 确保电源具有低噪声、以便能够实现器件的最佳性能。

    另外、请确保在驱动器件每个电源所需的驱动电流上有足够的裕度、考虑到不同运行模式下的电流消耗、可能需要典型电流的1.5-2倍。

    此外、在接地方面、只要电路板的模拟、数字和时钟部分进行了干净的分区、单个接地层就足够了。 您可以参考 EVM 板布局以了解相同内容。

    谢谢。此致、

    阿比谢克