This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336-Q1:请求为引脚7提供输入漏电流、即 CLKIN 引脚

Guru**** 707640 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277937/amc1336-q1-requesting-to-provide-input-leakage-current-for-pin-7-i-e-clkin-pin

器件型号:AMC1336-Q1

您好、 TI 团队、

 

请求 为 引脚7提供输入漏电流、即器件型号为 AMC1336-Q1的 CLKIN 引脚、 这将有助于我们的设计。

 

此致、

 

班库鲁·瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bankuru:

    感谢您的提问! 让我与团队确认一下、下周早些时候就能与您联系。

    此致、

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bankuru:

    感谢您的耐心等待。 与泄漏电流最接近的一个参数可能是进入数字输入的输入电流:

    严格地说、这不是泄漏电流、而是通过一个大约1M Ω 的内部下拉电阻器的电流:

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的快速响应。

    此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    您能帮助我吗?  8.2.3输入滤波器设计  CMTI 规格。 是否可以知道数据表中这些参数的截止频率、让我们将 Rshunt 视为1476欧姆。

    此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您的提问。 在图52中、针对输入滤波器的截止频率可被计算为:

    Fc = 1/[ 2⋅π ⋅CDIFF ⋅(2 ⋅RFILTER)]= 0.97 MHz

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:


    感谢您的快速响应。 您能否在上述公式中确认您认为 Rfilter 为10欧姆、而不是 Rshunt。 我可以知道 Rshunt 对截止频率有什么影响吗?  

    此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    不客气! 是的、在公式中、我不考虑 Rshunt。 Rshunt 通常不应影响截止频率。 如果开关速度非常快、根据您的波形、它可能会产生影响。  您在应用中要测量什么形状的波形?

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    这是连续脉冲波形。  如果我们考虑 Rshunt、您能帮助我使用有效的公式吗?

    此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我在办公室里,也不知道该怎么说。 Rshunt 值不会影响截止频率。 此 应用手册 可用于选择合适的分流器。

    此致!

    萨米哈