This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953SBRHBR 的引脚镀层/焊球材料

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286924/ads7953-lead-finish-ball-material-of-ads7953sbrhbr

器件型号:ADS7953

大家好、

我是 FAE Jayden、我的客户愿意使用 ADS7953SBRHBR。 但我们 在 TI.com 中找不到铅涂层/焊球材料。 您可以帮助检查吗?

质量、可靠性和封装数据下载| TI.com

谢谢。

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    您需要向下滚动该页面:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  引脚材料如何? 是否与引线框相同?

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-引脚是引线框的一部分。