This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:DAC63204EVM -压摆率和代码步进控制没有响应

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286227/dac63204evm-dac63204evm---slew-rate-and-code-step-control-is-not-responsive

器件型号:DAC63204EVM

您好!
我将 DAC63204EVM 与您的 GUI 配合使用。
我在尝试生成 PWM 信号。 我将 FB 引脚连接到分压器以产生 VFB=0.5VDD、并将输出定义为三角波
我已经设置了 MH 和 ML 值。
但是、当我尝试调整压摆率和代码阶跃时、在示波器上看不到任何响应。
我将尝试以 大约几 kHz (3KHz - 7kHz)的不同频率生成信号。
根据数据表、我需要控制压摆率以定义不同的频率。

能否使用此 DAC 实现此频率?

请参阅下面的我的 calc。 我是否正确使用公式?  

参数 单位
VDD 5 V
R1 1 千欧
R2 1 千欧
VFB 2.5 V
裕度电压 3 V
裕量电压 2 V
压摆率 4.00E-06 秒/阶跃
马尔吉纳 2458  
马尔吉尼 1638  
代码步进 32 LSB
F 4.88E+03 Hz
占空比 50.000 %

谢谢。

A·格林鲍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:  

    当您启动三角波形时、您看到 PWM 输出了吗? 如果是、您需要停止波形发生器、更新 CODE_STEP 和 SLEW_RATE 字段、然后重新启动波形发生器。 波形发生器已在运行时、您无法更新这些控件。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试一下。

    为了确保我是否正确使用公式?

    阿里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:  

    但我们发现数据表中的公式中存在1LSB 以外的代码步骤错误。 当 MH 和 ML 代码不减去偶数倍代码步进时、这与舍入有关。 校正后的公式使用上限函数来考虑这一点:  

    我制作了一个 Excel 计算器、用上面的参数实现这些公式:

    e2e.ti.com/.../SmartDAC-Frequency-Calculator.xlsx

    此致!

    K·琼斯