This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:与 Xilinx ZCU102或 ZCU104兼容

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286513/dac38j82evm-compatibility-with-xilinx-zcu102-or-zcu104

器件型号:DAC38J82EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J10EVM

我们需要评估  DAC38J82EVM 并且同时有 ZCU102和 ZCU104、但我们不确定这是否有效、因为 我们看到 EVM 上的 SYNC 引脚(F10和 F11)以及连接 FPGA 的时钟和 SYSREF (EVM 上的 J2/3和 K4/5) 102或104 FMC 连接器上的引脚均未连接。  

这种组合(甚至是 ZCU106)似乎根本不起作用、或开箱即用:  

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902641/dac38j84evm-tsw14j10-zcu106-with-jesd204-ti-reference-design-doesn-t-work

- https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014759/dac39j82evm-support-for-xilinx-zynq-ultrascale-plus-evm-zcu106#:~:text=Part%20Number:%20DAC39J82EVM%20Hi%2C%20I%20was%20going,one%20of%20the%20forum%20posts%20@%20https://e2e.ti.com/support/data%2Dconverters%2Dgroup/data%2Dconverters/f/data%2Dconverters

相关文档似乎表明  执行此操作可能需要 TSW14J10EVM 适配器板、 https://www.ti.com/tool/TSW14J10EVM

任何见解都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    遗憾的是、之所以无法实现、是因为未连接 SYNC、并且该器件不提供用作 SYNC 信号的软件寄存器。 SYSREF 来自 FMC 引脚 G9/G10、MGT 参考时钟位于引脚 D4/D5、并连接到组229上的支持时钟的引脚、供您参考。 唯一的问题是缺少同步信号。 由于无法通过测试点或接头连接到此引脚、因此将不起作用、因为此器件仅支持子类1模式。 需要使用内插器来校正此 DAC EVM 与 ZCU10x 通过 FMC 配合使用的映射问题。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯。

    有人建议使用 ZCU102上的 SMA 连接器或 PMOD 输出 SYNC 信号、并将其连接到 DAC38J82EVM  板的 J21的引脚1。

    这样可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    如果您希望使用 CMOS SYNC、那么可以。 确保字段 syncnab_ SEL synccd_ sel 寄存器0x61中的每个保留值为0x0。 在约束文件中、您必须将 SYNC 映射到相应的新 FPGA 引脚。

    蔡斯