This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:寄存器 DIS_DYN_PDN_LDO 函数如何?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286620/tx7516-how-about-register-dis_dyn_pdn_ldo-function

器件型号:TX7516

TI 人很好

由于客户未使用动态功耗模式、因此他将 DIS_DYN_PDN_LDO 配置为1、但发现扇区图像的中心轴(相控阵超声波、彩色模式、扇区扫描)上会出现彩色噪声。 我们将 DIS_DYN_PDN_LDO 配置为0、并且噪声消失。

请帮助分析噪声的原因、如果我将 DIS_DYN_PDN_LDO 配置为0、如果存在潜在风险、则提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是保密协议限制的器件、我们将通过电子邮件对此进行讨论。  请发送电子邮件至 support_us_afe_tx@list.ti.com 、详细说明该问题。

    谢谢。此致、

    萨维扬