This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61B23:ADC 自定义字配置

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS61B23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282437/ads61b23-adc-custom-word-configuration

器件型号:ADS61B23

ADC ADS61B23自定义字配置。  

自定义字配置的文档不正确。

调查显示 ADC 字的第[8]位无法访问(不能配置为‘0’以外的任何内容)。 调查包括对 ADC 的 REG 0B 和 REG 0C 的全面分析。 作为检查低模式和高模式配置字的一部分、在所有可能的位位置都测试了这些字。 测试所有可能的配置低电平模式的位置需要与 REG 0B 位[8:2]对齐、而数据表位[10:4)中未显示、高电平模式需要与 REG 0C 的位[4:0]对齐、所有其他配置产生了不可用的结果。 ADC 的当前状态将允许任何不需要置位 ADC 接口位[8]的自定义模式。 如果无法生成需要置位 D[8]的位模式,这种做法并不理想。

  

 

由于不可能产生任何可用数据,因此忽略了范围捕获和对无法使用的结果的详细分析。

 

  • 将自定义低 模式字配置定位调整为 REG 0B D[9:2](数据表 D[10:4]
  • 将 Custom High Pattern 字配置定位调整为 REG 0C D[6:2] (数据表 D[4:0]

A)。 初始测试设置仅使用低图形设置、高图形设置为"00000"。

 

低电平模式设置为7'b00001 0x01 高电平模式0x00

  •  配置时无问题输出

低电平图形设置为7'b1011001 0x59 高电平图形0x00

  •  配置的输出无问题

低电平模式设置为7'b1111111 0x7F 高电平模式0x00

  •  配置的输出无问题

 

将自定义低 模式字配置定位调整为 REG 0B D[9:2](数据表 D[10:4]

将 Custom High Pattern 字配置定位调整为 REG 0C D[6:2] (数据表 D[4:0]

低模式设置为7'b00001 0x01 高模式5'b00001 0x01

  •  输出0x001预计为0x101
  •  

低模式设置为7'b00001 0x01 高模式5'b00011 0x03

接收0xC 的高模式表示高模式应位于 REG 0C 在以下位置 :

在 D[4:0]位置重新定位高模式后重复测试

 

  1. 使用建议向开始调查添加高模式的重复测试。
  • 将自定义低 模式字配置定位调整为 REG 0B D[9:2](数据表 D[10:4]
  • 将自定义高模式字配置定位调整为 ADC_CONFIG_ARRAY[5][10:0]    <={ADC_GAIN[2:0]、2'b00、ADC_TEST_PATH_HIGH_HIGH[7:2]};
  • 未使用 LSB、输出自定义模式时、高图形位[0]无法编程为‘1"始终卡在‘0'。

低图形0x55

高模式0x00

 

低电平模式0x55

高模式0x01

与之前相同的结果、高图形设置为0x00–通过配置无法访问 bit [8]。

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

低电平模式0x55

高模式0x02

正确输出高电平自定义模式不使用 bit[8]。

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

低电平模式0x55

高模式0x1F

 再次使 D[8]位无效

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要对此进行调查。 同时、请查看斜坡模式是否适合您的测试需求。  

    请查找以下相关论坛帖子:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275024/ads61b23-test-pattern---digital-ramp

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否斜坡不足以进行测试、我们需要能够针对固定图形(所有位)进行配置

    我们什么时候可以期待一些关于这个问题的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brad

    由于我们不再能够访问此部件的原始数字设计器、因此、此工作很可能需要花费大量的时间。 我讨厌让你失望,因为我们也可能无法达成一项解决办法,因为我没有扩展这一部分的历史。 我们将尽最大努力对此进行研究,但考虑到目前的情况,我们希望作出预期。 对此消息深表歉意。

    -姜