This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7844:绝对最大输入电压/最大输入电流

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286518/ads7844-absolute-maximum-input-voltage-maximum-input-current

器件型号:ADS7844

ADS7844数据表指定了模拟输入(多路复用器输入和基准输入)的绝对最大输入电压为"-0.3V 至+Vcc + 0.3V"。  ADS7844 模拟输入是否有 ESD 保护二极管?   如果是、在输入电流受到限制的情况下、是否可以安全地超过绝对最大输入电压?安全的电流限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  第4页列出了 ADS7844的绝对最大限制。  限制流入1mA 模拟输入端的电流将有助于保护器件免受故障的影响、但如果您遇到连续过压情况、请考虑在模拟输入端添加外部保护二极管。