This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:REGCAP/REGCAPD 输出电压;REFCAP 电容

Guru**** 2528600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285349/ads8686s-regcap-regcapd-output-voltage-refcap-capacitance

器件型号:ADS8686S

您好!

REGCAP 和 REGCAPD 的输出电压是多少? 数据表中并未指明这一点、但需要阐明如何选择具有适当额定电压的电容器。 从图7-21" ALDO 与预期输出代码"中、我想这两者的电压大约为1.9V。 请确认。

第二个问题涉及 REFCAP 的去耦电容。  在我们的项目中,由于不同的要求,我们在组件选择方面非常有限。 数据表建议使用采用0805封装的10µF X7R 或 X5R。   我可以在以下选项中进行选择:
a) 10µF X7R 1206、
B) 2x 4、7µF X7S 0603和
c) 3x 4、7µF X7S 0603。
我应该选择哪个选项?

此致、

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Matthias:

    我记得是1.9V、但我会仔细检查一下。 我在本周就要出去了、下周一会、我会把它回复给您。 对于电容器的封装、电容器具有不同的参数、 具体取决于电容器类型和材料、通常建议对 ADC 的 REFCAP 使用具有低等效串联电阻(ESR)的电容器。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Matthias:

     检查后 REGCAP 和 REGCAPD 引脚上的电压大约为1.9V。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    戴尔