This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:如何实现模式8双 ADC 模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286182/ads54j64evm-how-to-implement-mode-8-dual-adc-mode

器件型号:ADS54J64EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J64

大家好、

根据文档、ADS54J64EVM 可以在模式9下运行、HSDC Pro ADC 采样率在次要模式下可达到983.04M。 不过、ADS54J64EVM GUI 的 ADS54J64 Mode 选项卡中不提供 Mode9选项。  客户想知道如何设置才能达到983.04M 的购买率?

根据 ADS54J64四通道中的第7.4.1.11节"平均模式"、该模式用作 AB 双向数据的平均值、如下图所示:  

LaneA 和 LaneB 的数据此时是否相同、还是两者的采样速率均为1Gsps? 或者通过 HSDC Pro 记录的采用数据仍然是4个通道、但 AB 的情况相同、CD 的情况相同?
如果是、则会浪费一半的采集卡存储空间。 或者在此模式下是否只自动记录两个数据通道?

(请注意、在用户指南中模式8双 ADC 模式的表述为模式9)  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我在研究这种情况。 我将在星期三结束前报告任何更新。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我可以看到"模式9"可能会与"模式9"混淆、因为 EVM 用户指南列出了模式9、数据表将其显示为模式8、但该模式处于双 ADC 模式。

    要以这种方式配置器件、客户应:

    1.按照 EVM 用户指南中的默认启动程序进行操作。

    2.在 GUI 的 ADS54J64模式选项卡中选择所需的模式。 因此、根据数据表中"7.4.1.11平均值计算模式"下的以下注释选择模式8:

        "在通过 SPI 寄存器写入启用双 ADC 模式之前、请将器件配置为模式8"

    3.在 HSDCPro 中选择以下.ini 文件:

        ADS54J64_LMF_4211

    注1:此模式无需为"附加器件参数"进行设置。 接近输出信号。 无 NCO。 无抽取。

    以上是根据数据表第33页表3中的 LMFS 值选择的。

    注2:使用此.ini 文件、HSDCPro 中仅记录2个通道。

    4.执行如下所示的 SPI 写入:

    寄存器  数据

    0xA5 0x03 //在 AB 和 CD 通道对上启用均值计算

    0xA6 0x20 //启用平均值计算选项

    0xAB 0x03   //设置通道 A 和 B 的交错模式

    0xAC 0x03  //设置通道 C 和 D 的交错模式

    0x64 0x02   //选择修整

    此致、

    德鲁