This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:如果能够满足 Tsccs 时间和#39;t、将发生什么情况

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286123/ads131e08-what-will-happen-if-tsccs-time-can-t-be-met

器件型号:ADS131E08

大家好、

在 ADS131e08的数据表中、Tsccs 需要4tclk 最短时间。 客户使用的2.048MHz 时钟、Tsccs 的最短时间应为1952ns。 但在实际系统中、Tsccs 时间仅为100ns。  您可以帮助说明与 TSCCS 要求不匹配的风险吗?  

谢谢!
雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    4 tclk 延迟是 Tscs 的最低要求、100ns 违反了 E08 ADC 的规范、 无法保证串行接口通信。

    此致、

    戴尔