This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336EVM:AMC3336DWER

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286063/amc3336evm-amc3336dwer

器件型号:AMC3336EVM
主题中讨论的其他器件:AMC3336

由于这款产品的绝对最大额定值、INP 和 INN 引脚的输入电压范围为 HGND-6[V]~HLDO_OUT+0.5[V]。

如果在 AMC3336上电之前在 INP 和 INN 引脚之间施加电压、元件是否会损坏?

数据表的第20页指出、如果超过绝对最大额定输入范围、将打开 ESD 指南。

在这种情况下、了解只要低于 ESD 以外的电流限值、即使超过绝对最大额定值的输入范围、也不会损坏元件、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soneya:

    为确保器件不会损坏、不应超出绝对最大额定值。