This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7054:在25MHz 处驱动 SPI 时钟?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7054
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287389/ads7054-spi-clock-driven-at-25mhz

器件型号:ADS7054

大家好、

我的客户有兴趣在25MHz (他们的实验室设备支持12.5MHz 或25MHz)驱动该部件。

如果 SPI 时钟以25MHz 频率驱动、会发生什么情况? 这只能用于测试目的、而不能在生产环境中执行。

谢谢。

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    ADS7054上的 SCLK 为最大值41.66nS 或24.003MHz。  在25MHz 下运行应该仍然可以、但我们无法保证转换结果会符合数据表中列出的规范。