This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD16EVM:兼容的 FPGA 采集板

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, AFE58JD16EVM, AFE58JD16, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286537/afe58jd16evm-compatible-fpga-capture-board

器件型号:AFE58JD16EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD16TSW14J57EVM、TSW14J50EVM

我想测试 ADC 评估板 AFE58JD16EVM、但兼容的 FPGA 采集板 TSW14J56EVM 已停产。

在 HSDCPro v5.20中、我们复制了.ini 文件(14J56revD Details\adc files\AFE58JD16.ini)并将其粘贴到文件夹(14J57revE Details\adc 文件)。

但是、捕获按钮无法激活、因此我们无法使用。

它的 用户指南在 HSDCPro v3.11中使用了 AFE58JD1x_14X_B.ini、但 我们在 HSDCPro v5.20中找不到它以供参考。

您能告诉我们如何将 AFE58JDxxEVM 与 TSW14J57EVM 配合使用吗?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joongho:

    感谢您的联系。  

    我要将该主题分配给 Kartik、我想他可能使用 J57板完成了这项工作。  

    请允许一些时间回来在同一个.

    Karthik、您能在这里帮助我们吗?

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joongho:  

    请将 TSW14J50EVM FPGA 与 AFE58JD16EVM 配合使用。

    AFE58JD16EVM 不支持 TSW14J57EVM。  

    谢谢。  

    K·N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karthik。

    您的回复很清楚、我们将购买50EVM。

    Joongho