This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7886:ADC 采样计算和滤波器计算

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285260/ads7886-adc-samples-calculation-and-filter-calculation

器件型号:ADS7886

您好!

1.我想要详细计算 20MHz Fsclk 为1MSPS。
我得到的值是 1.25MSPS 数据表中提到的20MHz 为1MSPS。
您能告诉我缺少什么以及涉及什么计算吗?

2.如何计算 Vkick、Vsettle 的滤波电路?

谢谢!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    ADS7886需要16个时钟周期来完成转换、因此20MHz 为800nS。  它还需要325nS 的采集时间、但这实际上在转换周期完成之前开始(请参阅图1、点 b)。  将 tq 和 TD1的数字加在一起、您将得到1us 或1MSPS 吞吐量计时。

    对于 Q2、您可以使用 模拟工程师计算器 工具进行以下操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    但它不匹配

    800ns + tq (40ns)+ TD1 (25ns)

    如果可以、您可以详细说明一下吗?

    或者对于5MHz、您可以共享计算吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定-请尝试以下操作:

    上面红色的值适用于20MHz 时钟。  对于5MHz SCLK、您将用3.2us (16 * 1/SCLK 5MHz)来代替800nS。  样本 N+1的采集阶段将开始进入转换周期( 代替675nS)。  从技术上讲、最小采集不会改变、但由于 LSB 的时钟消除、您处于采集阶段的时间更长。  您仍需要 CS 线路上的最小 tw1时间。 因此、您的吞吐量将是16个 SCLK 加上 tw1的最小值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的解释。

    如果可以、您可以提供675ns (1usec)或2.7ms 的计算值。  

    "对不起,我不能理解。"

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    对于 ADS7886等 SAR 转换器、存在一个转换阶段和一个采集阶段。  一般而言、吞吐量等于1)采集数据和2)转换采集的样本所需的时间。  ADS7886在13.5 SCLK 后开始采集周期。  在20MHz 时、时钟周期为50ns。  13.5 SCLK 周期时间50ns 为675nS、采集时间为325nS、因此总共为1uS。   在5MHz 下、您仍有13.5个 SCLK 周期才能到达下一个采集阶段开始的点、因此13.5 * 200nS 是2.7uS 的来源。