This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:如何在 J17上启用/实现10MHz 选项?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286429/tsw14j57evm-how-to-enable-implement-the-10mhz-option-at-j17

器件型号:TSW14J57EVM

数据采集板 TSW17J57EVM 具有10MHz 时钟选项、如用户指南(SLWU092A-Pg2)中所述。  

我在原理图中看到的是、TSW17J57EVM 配有 Y2、作为100Mhz 振荡器、从 Arria 10进入组3D、而 J17也连接到组3D。 我本来期望在 J17使用10Mhz、但是 这里没有时钟。

如何启用或实施此10MHz 选项? 最好在 J17上提供该设计。

感谢先进的

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们即将通过电子邮件对此进行讨论、因此我将结束此帖子。

    此致、Chase